Einheit:
Berechnungssoftware für
Trägheitsmomente / Lastschwerpunkte
Banner

Vorsichtsmaßnahmen

1. Die Ergebnisse der Auswahl und der Berechnung, die Sie mit Hilfe dieser Software erhalten, können von den Ergebnissen, die Sie mit Hilfe der tatsächlichen Produkte erhalten, abweichen.

2. Wenn Sie Produkte, die in dieser Software enthalten sind, anwenden, müssen Sie zunächst die "Sicherheitshinweise", die "Vorsichtsmaßnahmen", die "Produktspezifischen Vorsichtsmaßnahmen", sowie die "Technischen Daten" im Produktkatalog aufmerksam durchlesen.

3. Diese Software und die darin enthaltenen Produkte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.

4. SMC übernimmt keine Gewährleistung für die Qualität dieser Software, auch nicht für die Korrektheit der Ergebnisse der Auswahl und der Berechnungen im Rahmen dieser Software.

5. SMC haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Einsatz dieser Software ergeben.

6.When the  or  button displayed in this software is pressed, an explanation of the item for which the button is displayed will be shown.  (This could include explanations of some contents that are not selectable.)In addition, the reference images shown are examples and may differ from the actual selection results.

7.In order to use this software comfortably, we recommend using the following browsers.

Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox