1. Les dimensions et les résultats obtenus par les calculs du logiciel peuvent différer des résultats obtenus avec l'équipement utilisé.
2. Veuillez lire les consignes de sécurité ainsi que les précautions d'utilisation, les précautions spécifiques au produit et les caractéristiques figurant dans le manuel d'instructions avant d'utiliser l'équipement décrit dans le logiciel.
3. Ce logiciel et l'équipement apparenté peuvent être modifiés sans préavis.
4. SMC ne garantit pas la qualité de précision des dimensions et les résultats obtenus par le logiciel.
5. SMC ne peut être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation du présent logiciel.
6.When the or button displayed in this software is pressed, an explanation of the item for which the button is displayed will be shown. (This could include explanations of some contents that are not selectable.)In addition, the reference images shown are examples and may differ from the actual selection results.
7.In order to use this software comfortably, we recommend using the following browsers.
Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox