Unidades:
Software de Cálculo de
Momentos de Inercia y Posición
del Centro de Gravedad

This tool calculates the combined inertial moment and center of gravity of loads consisting of multiple parts. It is used to select rod less cylinders, rotary actuators, and other components.

Banner

Precauciones

1. Los resultados de cálculo y dimensionamiento obtenidos con este Software son teóricos y podrán diferir de los obtenidos en condiciones reales.

2. Cuando utilice cualquier equipo contenido en este Software, lea las "Instrucciones de seguridad", "Precauciones","Precauciones específicas de producto" y "Características técnicas" descritas en el manual del equipo.

3. Este Software y el equipo en él contenido están sujetos a cambios sin previo aviso.

4. SMC no garantiza la calidad de este Software, incluyendo la precisión de los resultados de cálculo y dimensionamiento obtenidos con este Software.

5. SMC no se reponsabiliza de ningún daño resultante del uso de este Software.

6.When the  or  button displayed in this software is pressed, an explanation of the item for which the button is displayed will be shown.  (This could include explanations of some contents that are not selectable.)In addition, the reference images shown are examples and may differ from the actual selection results.

7.In order to use this software comfortably, we recommend using the following browsers.

Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox